结果:找到"数据中心 400G 并行",相关内容510条
- 展望2024数据中心基础设施
- 前阵子,DeLL'OROGROUP发布预测报告,回顾了23年数据中心基础设施报告中的突出趋势,及展望了2024年数据中心基础设施的发展情况,以下是报告内容。2023年预测中强调的突出趋势正如2022年支出大幅增长后所预测的那样,2023年数据中心资本支出增长明显放缓。美国四大云服务提供商(SP)总体上在2023年大幅放缓了资本支出,亚马逊和Meta正在经历消化周期,而微软和谷歌有望增加加速计算部署和数据中心的greenfield(未开发地区)支出。尽管人工智能相关投资在2023年下半年出现好转迹象,但由于宏观经济和监管不利因素导致云需求依然疲软,中国云服务提供商市场依然低迷。企业服务器和存储...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-25 16:01:00
- 人工智能正在引领数据中心物理基础设施的新时代
- 人工智能(AI)目前正在对数据中心行业产生深远影响,这种影响可归因于OpenAI在2022年底推出的ChatGPT,该产品因其对查询提供复杂且类似人类的响应的卓越能力而迅速受到欢迎。因此,作为人工智能技术的一个子集,生成式人工智能成为2023年上半年行业活动、财报和供应商生态系统讨论的焦点。这种兴奋是有道理的,因为生成式人工智能已经引起了数十场讨论。数十亿美元的投资,预计到2027年将继续让数据中心资本支出提高到5000亿美元以上。然而,由于训练和部署支持生成式人工智能应用程序的大型语言模型(LLM)所需的计算能力显着扩展,因此需要对数据中心的架构进行更改。虽然支持此类人工智能应用所需的硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-22 11:19:00
- 2023年数据中心交换机市场展望
- 本文为Dell’OroGroup分析师SamehBoujelbene关于2023年数据中心交换机的预测。首先回顾一下之前的对2022年的预测:如果供应允许,2022年数据中心交换机市场将继续闪耀除了谷歌和亚马逊,其它服务提供商也将加速采用200/400Gbps谷歌可能首次采用800Gbps硅的多样性将变得更加明显人工智能驱动的工作负载将继续塑造数据中心网络基础设施关于第一个预测,2022年确实是数据中心交换机销售创纪录的一年,因为制造商应对供应挑战的能力非常出色。关于第二个和第三个预测,在谷歌和亚马逊持续部署以及微软和Meta加速采用的推动下,200/400Gbps出货量估计在2022年增长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-15 15:23:00
- 400G并行数据中心如何布线?
- 数据中心光模块有两种传输方案——并行和波分,同速率的并行光模块成本低于波分光模块,而光纤成本则恰恰相反。因此,在短距和中长距传输方案中,选用并行方案优势较大。本文以易飞扬400G光模块为例,讲解400G并行系列光模块在数据中心如何应用。“并行”二字翻译自”parallel”,并行光纤方案是当前数据中心扩容的重要方式。从机架之间的多模并行方案到中长距离的单模并行方案,并行光模块的优势在于模块本身成本低且可靠性高。随着速率的不断升级,市面上已发布不少400G光模块,其中常见的并行光模块有400GSR8、400GPSM8和400GDR4。易飞扬400G并行光模块有以下光口:场景一:QSFP-DDt...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 400G 并行 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-25 15:08:00
- 数据中心高密度布线必须拥有的八大产品
- 随着光通信行业高速率发展的需求,如何设计更高密度、高兼容性的光纤机箱来更加合理的布局数据中心布线也是日益重要的问题。下面介绍几款高密度数据中心布线必须拥有的十大连接类产品。一、高密度机箱达到业界现行LC连接的最高配线密度这款机箱设计最高能够满足576芯连接,能够有效提升布线密度,最大化节省机柜空间。单个模块盒有24通道,1U可放6个模块盒,最高可配144芯LC接口或72芯SC接口;2U可容纳12个模块盒,可配288芯LC接口或144芯SC接口;4U则最高可配576芯LC接口或288芯SC接口。多种配线方式,提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。轻量化的环保铝材采用环保高强度的轻量化材质及优良...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-11 14:29:00
- 400G平行光器件助力数据中心光互连
- 随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据中心的400G光模块。易飞扬是平行数据中心技术的主要倡导者,在平行光互连技术领域投入和研究较深,本文就来探讨400G平行数据中心光互连方案。数据中心内部光互连有服务器-ToR、ToR-Leaf、Leaf-Spine和Spine-DC,根据传输距离不同,400G目前有多种平行光互连产品,包括400GSR16/SR4/SR8/AOC/DR4和PSM8。由于400GSR16使用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-02-10 11:39:00
- 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
- DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据中心 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
- 易飞扬发布400GQSFP-DDPSM8光模块,助推数据中心平行解决方案
- [中国,深圳,2021年1月6日]数据中心平行光模块技术倡导者——易飞扬即日宣布推出业内领先的400GQSFP-DDPSM8(8路单模并行)光模块,可满足400G数据中心内部2km以内的光互连需求,支持OTN协议标准,这一产品的推出弥补了短距离400GSR8链路距离不足的问题。随着5G时代的到来,全球出现了越来越多的超大型数据中心,需要部署大量的高速光模块。100G作为上一代的主流技术,已进入其生命周期的成熟和稳定阶段,单位比特成本的降低受到极大限制,400G技术应运而生。目前,三个国际标准组织(IEEE、ITU和OIF)都已经发布了相关400G标准,部分顶级的光模块供应商皆已推出应用于数据...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G光模块 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-06 16:38:00
- 未来数据中心与光模块发展假设
- 国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。数据中心未来发展的四个假设高性能计算自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问。人工智能(AI)和机器学习(ML)的增长和扩展,表明存在基于这些关键技术发展的应用程序。随着这些应用程序的不断发展,暗示对HPC的可访问性将成为尖端企业和组织保持优势的关键战略。尽管原型和试验都是在公有云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-07 10:35:00
- 一分钟讲解光模块原理与结构
- 有首歌这样唱:如果你愿意一层一层一层地剥开我的心你会发现你会讶异...然而,最后流着泪发现洋葱是没有心的。那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。光模块简介光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。发射部分原理输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-16 14:14:00
返回